Connexion de périphériques KNX - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Procédure

  1. Branchez le câble Ethernet au port Ethernet du SNC et au port situé à l’avant de la passerelle KNX, comme illustré à la Figure 1 et dans le Tableau 1.
    Remarque : Selon la taille du réseau, vous pouvez utiliser une interface KNX ou un routeur comme passerelle. L'interface connecte le SNC à une seule ligne KNX. Le routeur agit à la fois comme une interface et un coupleur de ligne sur Ethernet afin de connecter le SNC au réseau et non à un périphérique.
    Figure 1. Routeur/interface IP/KNXnet

    Tableau 1. Détails des connexions du routeur/interface IP/KNXnet
    Numéro Description
    1 Vers l'alimentation
    2 Vers les périphériques KNX
    3 Vers le réseau Ethernet
  2. Pour une seule ligne KNX, branchez les fils aux bornes rouge et noire de la passerelle et aux périphériques. Pour plusieurs lignes KNX, branchez les fils aux bornes rouge et noire de chaque passerelle et aux périphériques à la ligne KNX correspondante.
    Remarque : Le câblage spécifique peut varier en fonction de la topologie et du site. Consultez la section Considérations et recommandations relatives au câblage pour obtenir des informations sur les intégrations réseau.
  3. Raccordez chaque interface KNX à sa propre alimentation électrique sur la ligne KNX.
  4. Allez à Raccordement de l'alimentation électrique.