Le port de bus FC est une prise modulaire RJ12 à 6 positions, qui permet de se connecter au portail d'accès mobile (Mobile Access Portal, MAP). Le port de bus FC est connecté en interne au bornier du bus FC ; ils partagent donc un seul protocole de communication. Reportez-vous au Borniers de bus de communication et d'alimentation, fonctions, valeurs nominales et câbles pour plus d’informations. L'affectation des broches du port de bus FC est indiquée dans le document Figure 1 et le Tableau 1.
Figure 1. Affectation des broches au port de bus FC ou de bus SA

Numéro | Signal |
---|---|
1 | Bus FC ou bus SA (+) |
2 | Bus FC ou bus SA (-) |
3 | Commun au bus et à l'alimentation |
4 | Alimentation (15 Vcc) |
5 | Commun au bus et à l'alimentation |
6 | Alimentation (15 Vcc) |