Connexion au bornier du bus SA - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
  1. Branchez le câble de bus à 4 fils au bornier orange amovible à 4 broches du bus SA (Sensor/Actuator, capteur/actionneur), libellé SA BUS.
    Remarque : Branchez les périphériques terminaux soit au port de bus SA soit au bornier à 4 broches du bus SA, mais pas aux deux.
    Figure 1. Câblage du bornier du bus SA


  2. Allez à Raccordement de l'alimentation électrique.