Validation du câblage des entrées/sorties - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le SNC inclut une validation du câblage des entrées/sorties intégrées par une application d’état par défaut. Les régulateurs SNC sont livrés avec une application d’état par défaut qui peut aider à la validation du câblage des bornes de sortie et d’entrée avant le téléchargement d’un fichier d’application. Aucune action particulière ne doit être entreprise pour utiliser cette fonction. Mettez le régulateur SNC sous tension. Connectez-vous à l’appareil soit avec l’interface utilisateur Metasys soit avec celle du SMP (portail de gestion de site) afin d’afficher les points d’E/S intégrés du régulateur. Ces points sont visibles sous le dossier Local Hardware de l’appareil ; leur nom est fonction des E/S qu’ils représentent, par exemple, UI-1. Il est possible de télécharger l’application d’état par défaut avec l’outil SCT (Site Configuration Tool), si nécessaire.

L’application d’état par défaut crée des points d’E/S pour toutes les connexions des bornes d’entrée et de sortie. Elle suppose que toutes les entrées universelles sont des sondes de température en nickel. Toutes les sorties configurables (CO) sont traitées comme des sorties binaires (BO) dont la valeur initiale est 0. L’état par défaut reçoit également des informations d’un capteur réseau à l’adresse 199. En l’absence de capteur réseau connecté, le démarrage de l’application d’état par défaut est retardé de 30 secondes, car le régulateur essaie d’établir une connexion avec le capteur.

Pour plus d’informations sur le flux de travail de l’application d’état par défaut, reportez-vous au document FAN-410, téléchargeable à l’adresse https://my.jci.com/sites/BE/NASysOpsOn/Pages/home/welcome/electrical.aspx.

Remarque : Le SNC n’est actuellement pas pris en charge par la passerelle MAP (portail d’accès mobile) version 5.1.