Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Trois sélecteurs rotatifs permettent de définir le numéro de régulateur, entre 000 et 999. Les nombres sont organisés de gauche à droite, du MSB (bit de poids fort) au LSB (bit de poids faible) lorsque le régulateur est orienté comme illustré à la Figure 1. Dans la figure suivante, les sélecteurs sont définis sur 1 2 3.
Figure 1. Adressage des appareils à l’aide des sélecteurs rotatifs