Réglage de l’interrupteur EOL - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Les appareils réseau se trouvant en fin de segment de bus FC doivent être définis en tant qu’appareils réseau terminés. Le SNC possède un interrupteur EOL rouge appelé FC EOL pour la connexion du bus FC qui définit le moteur en tant qu’appareil réseau terminé sur le bus.

Pour définir un SNC en tant qu’appareil terminé de bus FC, placez l’interrupteur EOL en position ON comme illustré à la Figure 1.

Figure 1. Interrupteur EOL de bus FC : Position ON (haut)

Remarque : Le SNC est livré avec l’interrupteur EOL placé en usine sur la position ON (haut), comme illustré à la Figure 1. Si le SNC n’est pas un appareil terminé sur le bus FC, placez l’interrupteur EOL sur la position OFF (bas).

Réglez les interrupteurs EOL correctement pour le bus FC. Le SNC suit les mêmes règles que les appareils de terminaison répertoriés aux sections Setting Terminations des documents N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018) et MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).

Pour la connexion RS-485, réglez la terminaison EOL sur ON (ou installez un terminateur EOL) pour les deux appareils situés chacun à une extrémité d’un segment de bus RS-485. Réglez les interrupteurs EOL sur OFF (ou n’installez pas de terminateur EOL) pour tous les autres appareils d’un segment de bus RS-485.