Mise sous tension d’un SNC - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Mettez le SNC sous tension. Il faut environ trois minutes à l’appareil pour démarrer et être opérationnel. Reportez-vous à la section Séquence de test des voyants LED au démarrage.

Le démarrage est terminé et le SNC est opérationnel lorsque le voyant LED HEARTBEAT clignote en bleu/violet à 1 Hz et que le voyant LED FAULT rouge est éteint. Les différents voyants LED sont illustrés à la Figure 1.