Mise hors tension du SNC - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Mettez le SNC hors tension en retirant le bornier gris à 2 broches du port d’alimentation 24 V~ du SNC (Figure 1).

Lorsque vous mettez le SNC hors tension ou en cas de panne d’alimentation, le SNC devient inopérant à l’expiration des paramètres de gestion de l’alimentation. Le voyant LED HEARTBEAT bleu (Figure 1) demeure allumé et le supercondensateur continue d’alimenter le SNC pendant environ 30 secondes afin que les données volatiles puissent être sauvegardées dans la mémoire non volatile. Le voyant LED HEARTBEAT s’éteint une fois la sauvegarde des données terminée.

Important : Le comportement du supercondensateur diffère de celui des batteries de secours que les moteurs de réseau utilisaient par le passé. Par exemple, il a besoin d’un temps de recharge après chaque cycle de mise hors tension/sous tension. L’unité n’est pas conçue pour subir des cycles de mise hors tension/sous tension fréquents sur une courte période de temps, par exemple, trois ou quatre cycles en une heure. Si cela se produisait, le supercondensateur risquerait de se décharger au point de ne plus pouvoir fonctionner. Un supercondensateur entièrement déchargé peut prendre jusqu’à 90 minutes pour se recharger après la mise sous tension du SNC.