Voyants d’état LED - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Des voyants LED sur le panneau avant du SNC indiquent l’état de fonctionnement de ce dernier. Pour obtenir la liste complète des informations de fonctionnement des voyants LED, reportez-vous à la Figure 1 et au Tableau 1.

Figure 1. Désignations des voyants LED du SNC