Tableau des voyants LED du SNC - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le tableau suivant décrit chaque voyant LED de l’appareil. Les états normaux sont indiqués en gras. Un clignotement rapide (« flicker ») est caractérisé par une fréquence de clignotement rapide (période inférieure à une seconde), tandis qu’un clignotement lent (« flash ») est caractérisé par une fréquence de clignotement beaucoup plus lente (période supérieure ou égale à une seconde).

Tableau 1. Désignations, états normaux, descriptions et autres conditions des voyants LED du SNC

Nom du voyant LED

Couleur

État

Description

HEARTBEAT

Plusieurs couleurs : bleu ou violet

Clignotement en bleu et en violet

1 clignotement par seconde (1 Hz) = le système fonctionne normalement, tous les processus surveillés démarrent et l’appareil fonctionne.

Allumé en bleu

L’alimentation de 24 V c.a. fonctionne, mais le régulateur n’est pas opérationnel.

Clignotement à vitesse moyenne, violet et bleu

2 clignotements par seconde (2 Hz) = le SNC démarre.

Clignotement rapide, violet et bleu

5 clignotements par seconde (5 Hz) = le SNC est en train de s’éteindre.

Éteint

Absence d’alimentation

FAULT

Rouge

Éteint

Absence de défaillance, fonctionnement normal

Allumé

Défaillance de l’appareil ou absence d’application chargée Diagnostics en cours ou défaillances détectées. Par exemple, utilisation excessive de la mémoire flash ou de la mémoire, température élevée de l’UC/carte d’alimentation

SA BUS

Vert

Clignotement

1 clignotement par seconde (1 Hz) = indique une activité de communication.

Allumé Les appareils sont définis mais aucun ne communique (transmission uniquement du moteur de réseau).

FC BUS

Vert

Clignotement

1 clignotement par seconde (1 Hz) = indique une activité de communication.

Éteint

Aucun appareil ne communique ou aucun régulateur n’est configuré pour utiliser ce bus.

Allumé

Les régulateurs sont définis mais aucun ne communique (transmission uniquement du moteur de réseau).

ETH ACTIVITY

Vert

Clignotement Données en cours de transfert sur la connexion Ethernet

Éteint

Absence de communication
-   Éteint Voyant LED non utilisé

USB-1|2

Vert ou rouge

Clignotement

En vert = 1 clignotement par seconde (1 Hz), un ou plusieurs appareils approuvés sont connectés et communiquent correctement avec le port USB-1 ou USB-2.

Allumé

En rouge continu = un appareil non approuvé est connecté au port USB 1 et/ou USB 2. Dans ce cas, l’utilisateur doit retirer les appareils un à un jusqu’à ce que le voyant LED clignote en vert ou qu’il s’éteigne.

Remarque : Seuls les adaptateurs USB approuvés, qui ont été testés et homologués, fonctionnent avec le SNC. Les adaptateurs non homologués ne fonctionnent pas avec le SNC.

Éteint

Aucun périphérique USB n’est connecté.

EOL

Jaune

Allumé

En continu = la terminaison de bout de ligne est activée pour la connexion de bus de terrain.

Éteint

En continu = indique que l’extrémité du réseau de terminaison de ligne est désactivée.