Adaptateur de réseau LonWorks - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le SNC peut être intégré à un réseau LonWorks à l’aide d’un adaptateur d’interface USB-LonWorks distinct. Reportez-vous à la section Références de commande des accessoires pour plus d’informations. Cet adaptateur requis connecte le SNC au réseau TP/FT-10 LonWorks. Le réseau LonWorks se connecte au bornier à 3 fils enfichable et amovible de l’adaptateur.