Connexion de l’intégration LonWorks - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour connecter des appareils LonWorks, procédez comme suit :

Procédure

  1. Branchez un câble à 2 fils au tronc réseau LonWorks et au bornier amovible à 3 broches situé sur l’adaptateur USB-LON (numéro de code ACC-USBLON-0), comme illustré à la Figure 1. La connexion SHD n’est pas utilisée. Branchez le câble USB à l’adaptateur USB et au port USB-1 ou USB-2 du SNC. Vous pouvez utiliser les deux ports indifféremment.
  2. Allez à la section Raccordement de l’alimentation.
    Important : Seuls les adaptateurs USB testés et approuvés pour une utilisation avec le SNC fonctionnent avec ce dernier. Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC. Reportez-vous à la section Ports USB pour plus d’informations.
    Figure 1. Connexions des câbles et bornier de réseau LonWorks

    Tableau 1. Détail des connexions LonWorks
    Numéro Description
    1 Connexion au port USB-1 ou USB-2
    2 Bornier LonWorks ; fils non polarisés
    3 Blindage facultatif ; connectez les blindages entre eux et isolez-les avec du ruban adhésif.