Procédure
- Raccordez le câble à 2 fils de l’appareil M-Bus à l’adaptateur USB - M-Bus.
-
Branchez le câble USB à l’adaptateur USB et au port USB-1 ou USB-2 du SNC. Vous pouvez utiliser les deux ports indifféremment.
Figure 1. Connexion USB-M-Bus
Tableau 1. Tableau des connexions USB-M-Bus Numéro Description 1 Connexion USB :
branchement du câble USB au SNC et à l’adaptateur USB-M-Bus
2 Connexion M-Bus :
1 : M-
2 : M+
Important : Seuls les adaptateurs USB testés et approuvés pour une utilisation avec le SNC fonctionnent avec ce dernier. Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC. Reportez-vous à la section Ports USB pour plus d’informations. - Allez à la section Raccordement de l’alimentation.