Connexion au bornier du bus SA - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
  1. Branchez le câble de bus à 4 fils au bornier marron amovible à 4 broches libellé SA BUS (bus de détecteur/actionneur).
    Remarque : Branchez les appareils terminaux soit au port de bus SA soit au bornier à 4 broches du bus SA, mais non aux deux.
    Figure 1. Câblage du bornier du bus SA

  2. Allez à la section Raccordement de l’alimentation.