Dépannage général - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Tableau 1. Dépannage
Problème Cause possible et correction Vérification
Le régulateur est désactivé.
  • Le transformateur s’est déclenché :
    • Il y a de la puissance au primaire du transformateur, 0 V au secondaire.
  • Le disjoncteur/fusible s’est déclenché :
    • Il y a de la puissance au primaire du transformateur, 24 V au secondaire, 0 V au fusible/disjoncteur.
Cause :
  1. Il y a un court-circuit dans le transformateur.
  2. Le capteur alimenté en 24 Vca n’est pas câblé avec la même polarité que le régulateur.
  3. Le périphérique du bus SA n’est pas câblé avec la même polarité que le régulateur.

Correction :

  1. Vérifiez que la polarité des bornes ~24 V COM / UI-C / + 15 VC/SA BUS COM sur le régulateur, les périphériques auxiliaires et les E/S, est la même.
  2. Vérifiez que les bornes BO-1, BO-2 et BO-3 des sorties binaires ne sont pas connectées à la borne COM ~24 Vca, et vérifiez que les bornes BO-C ne sont pas connectées à la borne HOT ~24 Vca (ces bornes sont alimentées en interne).
  3. Vérifiez que le court-circuit a été résolu avec un ohmmètre.
  4. Réinitialisez le disjoncteur/fusible ou remplacez le transformateur.
Remarque : Lors du remplacement du transformateur, il est recommandé de le remplacer par un modèle qui utilise un coupe-circuit réarmable. Un coupe-circuit simplifie les problèmes de câblage.
  1. Déconnectez le secondaire du transformateur de 24 Vca.
  2. Utilisez un ohmmètre pour mesurer entre les bornes ~24 V HOT et COM ; il ne doit pas y avoir de court-circuit.
Remarque : Pour certaines installations, le secondaire du transformateur doit être relié à la terre. Si c’est le cas, vérifiez que la connexion de terre est valable et n’est pas partagée entre plusieurs équipements.

Sortie configurable - Mode analogique invalide :

la sortie de 0 à 10 V est définie sur 10–100 %, mais 0 V l’est sur les bornes de sortie.

Sortie en mode de protection : état dans lequel la partie analogique de la sortie configurable passe quand elle détecte un problème de câblage. La sortie analogique est définie sur 0 % quelle que soit la commande quand un défaut de câblage est détecté.

Cause :

Il y a une discordance de polarité d’alimentation entre le périphérique connecté et la sortie configurable.

Correction :

Vérifiez que les polarités des bornes ~24 V COM/CO-C correspondent et que le périphérique de fin connecté utilise la même polarité.

  1. Mesurez la sortie et vérifiez qu’elle correspond à la commande.
  2. Déconnectez le périphérique connecté et vérifiez que la valeur de la commande est présente.

Sortie configurable - Mode analogique invalide :

La sortie 0–10 V a un décalage indésirable atteignant jusqu’à 1 V.

La référence commune n’est pas exacte.

Cause :

La borne CO-C n’est pas connectée.

Correction :

Connectez la borne CO-C de la sortie configurable à la borne commune du périphérique de fin connecté.

  1. Mesurez la sortie et vérifiez qu’elle correspond à la commande.
  2. Déconnectez le périphérique connecté et vérifiez que la valeur de la commande est présente.