Dépannage des régulateurs d'équipement - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Le Tableau 1présente des informations relatives aux indicateurs d'état lumineux pour vous permettre de résoudre les problèmes du régulateur CVM03050. Le Dépannage général donne des informations de dépannage supplémentaires sur de possibles problèmes.

Remarque : Si vous expérimentez des courts-circuits dans l’alimentation 24 Vca entraînant le déclenchement de dispositifs de protection comme des disjoncteurs ou des fusibles, vérifiez que les connexions électriques ne sont pas inversées sur le CVM. La cause la plus fréquente de ce problème est que l’alimentation de 24 Vca sur le CVM est inversée alors qu’elle ne l’est pas sur un périphérique secondaire connecté.