Ports modulaires - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Les ports des bus SA/FC situés sur la face avant du CVM (Figure 1) sont des prises modulaires RJ-12 (6 positions) comme illustré à la Figure 1.

Le port SA Bus modulaire fournit une connexion pour la passerelle MAP, l’outil d’équilibrage VAV l’affichage de régulateur local DIS1710, le transmetteur One-to-One sans fil de la série WRZ78xx et les capteurs de la série NS.

Le port FC Bus modulaire fournit une connexion pour la passerelle MAP et le routeur sans fil ZFR/ZFR Pro.

Figure 1. Affectation des broches pour les ports des bus FC et SA sur les régulateurs d’équipement
Remarque : N’utilisez pas simultanément le port du bus SA et le bus SA du bornier. N’utilisez qu’une seule de ces connexions à la fois.