Le bornier du bus SA est un bornier amovible orange à 4 bornes avec +15 Vcc qui s'adapte sur l'embase mâle installée sur la carte.
Lorsque vous raccordez un périphérique de bus SA au régulateur, câblez le bornier du bus SA du régulateur et les autres périphériques du bus SA en une configuration en guirlande en utilisant un câble blindé torsadé à 4 fils, comme indiqué à la Figure 1 . Pour plus d’informations sur les fonctions des bornes du bus SA, les exigences et les valeurs nominales, reportez-vous au Tableau 1.
Figure 1. Câblage du bornier du bus SA
| Description | |
|---|---|
| 1 | Câblage d’un périphérique de terminaison sur le bus SA |
| 2 | Borniers du bus SA |
| 3 | Câblage d’un périphérique en guirlande sur le bus SA |
| 4 |
Connexion de la gaine blindée du câble
Remarque : Connectez les gaines blindées pour assurer qu’elles sont continues sur toute la longueur avec un seul emplacement au sol.
|
| 5 | Se connecte au prochain périphérique sur le bus SA |
Remarque : Câble blindé, torsadé, toronné, à 4 fils (2 paires torsadées). Les fils + et - constituent une paire torsadée. Les fils COM et POWER constituent la deuxième paire torsadée.
Remarque : N’utilisez pas simultanément le port du bus SA et le bus SA du bornier. N’utilisez qu’une seule de ces connexions à la fois.
Remarque : Le régulateur CVM est l’EOL du bus SA.