Informations relatives aux réparations - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Si un module d'extension ne fonctionne pas selon ses spécifications, remplacez-le. Pour obtenir un module d’extension de remplacement, contactez le représentant Johnson Controls.