Disclaimer - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Remarque : Traduction des instructions originales. Ce document a été traduit à l'aide d'une traduction automatique. En cas de divergence entre le présent document et le document original en langue anglaise, le document en langue anglaise prévaudra.