Application - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Les module d'extension d'entrée/sortie (E/S) de la série M4 -XPM peuvent avoir l'une des deux fonctions suivantes, selon l'endroit où ils sont installés dans le système Metasys. Lorsqu'il est installé sur le bus de détecteur/actionneur (SA) d'un régulateur d'équipement, un module XPM étend les interfaces d'entrée et de sortie qui peuvent être utilisées avec ce régulateur d'équipement. Lorsqu'il est installé sur le bus de régulateur de terrain (FC) d'un moteur de réseau Metasys , un module XPM peut être utilisé comme multiplexeur de points d'E/S pour prendre en charge la surveillance et le contrôle à partir d'un moteur de réseau Metasys . Le multiplexeur de points peut également être utile pour partager des points entre d'autres régulateurs d'équipement sur le bus FC via la connectivité pair-à-pair. Les modules XPM utilisent un bus RS-485 BACnet MS/TP ; ils sont homologués BTL (BACnet Testing Laboratory) et certifiés comme actionneurs intelligents BACnet (B-SA).