Informations relatives aux réparations - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Si un module d’extension ne fonctionne pas selon ses caractéristiques, remplacez-le. Pour obtenir un module d’extension de remplacement, contactez le représentant Johnson Controls.