Câblage - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Lors du câblage d'un module d'extension XPM, respectez les consignes suivantes :

ATTENTION
  • Risk of Electric Shock :
  • Disconnect the power supply before making electrical connections to avoid electric shock.
ATTENTION
  • Mise en garde : Risque de décharge électrique :
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser des raccordements électriques afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
ATTENTION
  • Risk of Property Damage :
  • Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Short circuited or improperly connected wires may result in permanent damage to the equipment.
ATTENTION
  • Mise en garde : Risque de dégâts matériels :
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Important : Ne dépassez pas les caractéristiques électriques du module d'extension. Sinon, vous risquez d'endommager le module d'extension de façon irrémédiable, ce qui annulerait toute garantie.
Important : Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre. Réaliser tous les branchements en respectant les réglementations régionales, nationales et locales.
Important : Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants des modules d'extension. Pendant l'installation, la configuration et l'entretien du module d'extension, prenez les précautions nécessaires pour éviter les décharges électrostatiques susceptibles d'endommager le module.

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration et le câblage des bus MS/TP, FC et SA, reportez-vous au MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .