Application - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Brand
Metasys
Product name
M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-02147
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
Language
Français (France)

Les module d'extension d'entrée/sortie (E/S) de la série M4 -XPM peuvent avoir l'une des deux fonctions suivantes, selon l'endroit où ils sont installés dans le système Metasys. Lorsqu'il est installé sur le bus de détecteur/actionneur (SA) d'un régulateur d'équipement, un module XPM étend les interfaces d'entrée et de sortie qui peuvent être utilisées avec ce régulateur d'équipement. Lorsqu'il est installé sur le bus de régulateur de terrain (FC) d'un moteur de réseau Metasys , un module XPM peut être utilisé comme multiplexeur de points d'E/S pour prendre en charge la surveillance et le contrôle à partir d'un moteur de réseau Metasys . Le multiplexeur de points peut également être utile pour partager des points entre d'autres régulateurs d'équipement sur le bus FC via la connectivité pair-à-pair. Les modules XPM utilisent un bus RS-485 BACnet MS/TP ; ils sont homologués BTL (BACnet Testing Laboratory) et certifiés comme actionneurs intelligents BACnet (B-SA).