| Problème | Cause possible et correction | Vérification |
|---|---|---|
Le régulateur est désactivé.
|
Cause :
Correction :
Remarque : Lors du remplacement du transformateur, il est recommandé de le remplacer par un modèle qui utilise un coupe-circuit réarmable. Un coupe-circuit simplifie les problèmes de câblage.
|
Remarque : Pour certaines installations, le secondaire du transformateur doit être relié à la terre. Si c’est le cas, vérifiez que la connexion de terre est valable et n’est pas partagée entre plusieurs équipements.
|
|
Sortie configurable - Mode analogique invalide : la sortie de 0 à 10 V est définie sur 10–100 %, mais 0 V l’est sur les bornes de sortie. Sortie en mode de protection : état dans lequel la partie analogique de la sortie configurable passe quand elle détecte un problème de câblage. La sortie analogique est définie sur 0 % quelle que soit la commande quand un défaut de câblage est détecté. |
Cause : Il y a une discordance de polarité d’alimentation entre le périphérique connecté et la sortie configurable. Correction : Vérifiez que les polarités des bornes ~24 V COM/CO-C correspondent et que le périphérique de fin connecté utilise la même polarité. |
|
|
Sortie configurable - Mode analogique invalide : La sortie 0–10 V a un décalage indésirable atteignant jusqu’à 1 V. La référence commune n’est pas exacte. |
Cause : La borne CO-C n’est pas connectée. Correction : Connectez la borne CO-C de la sortie configurable à la borne commune du périphérique de fin connecté. |
|