Dépannage des régulateurs d'équipement - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Le Tableau 1 présente des informations relatives aux indicateurs d'état lumineux pour vous permettre de résoudre les problèmes du régulateur. Le Dépannage général Fournit des informations de dépannage supplémentaires sur de possibles problèmes.

Remarque : Si vous expérimentez des courts-circuits dans l’alimentation 24 Vca entraînant le déclenchement de dispositifs de protection comme des disjoncteurs ou des fusibles, vérifiez que les connexions électriques du régulateur ne sont pas inversées. La cause la plus fréquente de ce problème est que l’alimentation de 24 Vca sur le régulateur est inversée alors qu’elle ne l’est pas sur un dispositif secondaire connecté.