Bornier d’alimentation - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Le bornier d’alimentation du bus 24 Vca est un bornier amovible gris à 2 bornes qui s'adapte sur l'embase mâle installée sur la carte dans la partie supérieure gauche du régulateur.

Câblez les fils d'alimentation 24 Vca du transformateur aux bornes HOT et COM du bornier comme indiqué sur la Figure 1. Pour plus d’informations sur les fonctions des bornes d’alimentation, les exigences et les valeurs nominales, voir Tableau 1.

Figure 1. Câblage du bornier d’alimentation 24 Vca
Remarque : L'ordre des bornes HOT et COM sur les régulateurs de la série CV est inversé par rapport à celui des bornes sur les régulateurs de la série CG.
Tableau 1. Câblage du bornier d’alimentation
  Description
1 Bornier d’alimentation
2 Embase de borne d'alimentation électrique
3 Fils d'un transformateur de puissance 24 Vca Johnson Controls de classe 2
4 COM (fil marron)
5 24 Vca (fil orange)
Remarque : Les couleurs des fils d’alimentation peuvent différer sur les transformateurs d’autres fabricants. Voir les instructions du fabricant du transformateur et aux schémas d'installation du projet pour les détails de câblage.
Important : Raccordez l'alimentation 24 Vca au régulateur et à tous les autres appareils du réseau afin que le phasage du transformateur soit uniforme sur tous les appareils. Alimenter les appareils du réseau avec un phasage régulier de 24 Vcc permet de réduire les problèmes liés au bruit, aux interférences et aux boucles de terre. Le régulateur ne nécessite pas de raccordement à la terre. Cependant, lorsque la mise à la terre du transformateur de 24 Vca est nécessaire, une seule connexion à la terre doit être effectuée près du transformateur. Voir Figure 2.
Figure 2. Mise à la terre du transformateur
ATTENTION
  • Risk of Property Damage:
  • Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Improper wiring of this terminal may cause a short circuit across the 24 VAC power supply. A short circuit may result in a tripped circuit breaker or blown fuse. If using a transformer with a built-in fuse, the transformer may need to be replaced.
ATTENTION
  • Risque de dégâts matériels :
  • Ne mettez pas l’appareil sous tension avant d’avoir vérifié toutes les connexions du câblage. Le câblage inadéquat de cette borne peut causer un court-circuit sur l’alimentation électrique de 24 Vca. Un court-circuit peut causer le déclenchement du disjoncteur ou le grillage d’un fusible. Si vous utilisez un transformateur avec un fusible intégré, vous pourriez devoir remplacer le transformateur.

Pour câbler le régulateur, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Terminez le câblage conformément à la figure appropriée dans Schémas de terminaison.
  2. Raccordez les capteurs réseau et les autres dispositifs au bus SA.
  3. Pour le modèle CVM, raccordez le bus FC en guirlande. Pour les modèles CVE, connectez le régulateur au réseau de gestion du bâtiment BACnet/SC ou BACnet/IP. Voir Topologie de réseau Ethernet BACnet/SC ou BACnet/IP pour régulateurs CVE pour plus d’informations.
  4. Assurez-vous que le régulateur CVM03050 se voit attribuer une adresse de dispositif et que le régulateur CVE03050 se voit attribuer un numéro de régulateur à l'aide des sélecteurs rotatifs. Voir Définition de l'adresse de dispositif sur les modèles CVM.
  5. Connectez le régulateur à une alimentation de 24 Vca de classe 2.
Remarque : Si vous utilisez le régulateur CVM03050 avec le système de bus de terrain sans fil, voir le document WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Bulletin (LIT-12013553), WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Bulletin (LIT-12012320 ) ou ZFR1800 Series Wireless Field Bus System Bulletin (LIT-12011336 ).