Mise à niveau d’une installation existante d’OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active
Pour garantir que les appareils enfants apparaissent dans l'arborescence de navigation du directeur de site, procédez comme suit avant la mise à niveau ou la réinstallation du serveur :
  1. Utilisez SCT (System Configuration Tool) pour effectuer une sauvegarde de la base de données du serveur.
  2. Une fois la mise à niveau d’OAS terminée, téléchargez la sauvegarde de la base de données sur le serveur, afin de restaurer la base de données de sécurité XMS du serveur.

Pour mettre OAS à niveau, procédez comme suit :

  1. Ouvrez l'application OAS.
  2. Cliquez sur Upgrade. L'application recherche automatiquement une mise à niveau.
  3. Si une mise à niveau est disponible, la boîte de dialogue User Account Control s’affiche. Cliquez sur Yes.
  4. Une fois la mise à niveau terminée, OAS redémarre.