Installation par défaut d'OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

Avant d’installer OAS, vérifiez que le système répond aux conditions minimum décrites dans le Tableau 2, puis procédez comme suit :

  1. Procurez-vous le fichier d'installation de OAS. Lorsque vous téléchargez le dossier Metasys Open Application Server du Portail de licences, ce dossier contient deux fichiers : un fichier exécutable et un fichier de données. Vous devez conserver le fichier de données avec le fichier exécutable dans le dossier du produit.
    ATTENTION
    Si vous les séparez au sein de ce dossier, l’installation échoue.
  2. Cliquez deux fois sur le fichier exécutable d’installation.
  3. La boîte de dialogue User Account Control s’affiche. Cliquez sur Yes.
  4. L’écran Metasys Open Application Server Setup s’affiche. Cliquez sur Install.
  5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Finish. Si vous y êtes invité, cliquez sur Restart Now.