Désinstallation du logiciel OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active
Remarque : Assurez-vous que le logiciel OAS est en mesure de communiquer avec les bases de données de SQL Server durant le processus de désinstallation.
  1. Ouvrez le Panneau de configuration Windows.
  2. Ouvrez Désinstaller un programme / Programmes et fonctionnalités.
  3. Cliquez sur Metasys Open Application Server avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Désinstaller/Modifier. L’écran Open Application Server Setup s’affiche.
  4. Si vous souhaitez conserver la base de données pendant l’installation, désélectionnez la case Remove databases.
  5. Cliquez sur Uninstall.
  6. Cliquez sur Finish.