Configuration de cartes réseau supplémentaires - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez installer le logiciel OAS sur un ordinateur possédant plusieurs cartes réseau. Si l’ordinateur possède deux cartes réseau voire plus, suivez les étapes de cette section pour indiquer la carte réseau à utiliser pour le logiciel OAS.

Procédure

  1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Système et sécurité > Système > Gestionnaire de périphériques . La fenêtre Gestionnaire de périphériques s’affiche.
    Remarque : Si la fenêtre Contrôle des comptes utilisateurs s’affiche, cliquez sur Continuer ou sur Oui.
  2. Cliquez sur l’icône pour développer l’élément Cartes réseau.
    • Si une seule carte réseau est indiquée, ignorez cette section.
    • Si plusieurs cartes réseau sont indiquées, passez à l’étape suivante.
  3. Fermez le Gestionnaire de périphériques.
  4. Revenez au Panneau de configuration et sélectionnez Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte . L’élément Connexions réseau s’affiche.
    Remarque : Si la barre de menu n’est pas affichée dans la fenêtre Connexions réseau, appuyez sur la touche Alt.
  5. Sélectionnez Avancé > Paramètres avancés . La boîte de dialogue Paramètres avancés s’affiche.
  6. Sélectionnez l’onglet Cartes et liaisons, puis désélectionnez les options Internet Protocol Version 6, si elles sont sélectionnées. Cliquez sur la connexion réseau utilisée par les moteurs de réseau Metasys. Utilisez les boutons fléchés pour amener la connexion en première position.
  7. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur OK.
  8. Dans la fenêtre Connexions réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion réseau que les moteurs de réseau Metasys utilisent et sélectionnez Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés de Connexion au réseau local s’affiche.
  9. Cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4). Cliquez sur Propriétés. La boîte de dialogue des propriétés du protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) s’ouvre.
  10. Cliquez sur Avancé. La fenêtre TCP/ IP Paramètres avancés s’affiche.
  11. Si elle est cochée, désélectionnez la case Métrique automatique et, dans le champ Métrique de l’interface, spécifiez 1.
  12. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur OK.
  13. Pour garantir la priorité de communication entre l’OAS et les moteurs de réseau, répétez ces étapes de configuration pour toutes les autres connexions réseau activées sur le serveur. Pour la seconde carte active et chacune des suivantes, augmentez la valeur de la métrique de l’interface de 1 pour chaque carte. La connexion avec la métrique de l’interface la plus faible constitue la connexion préférée du trafic réseau.
  14. Fermez toutes les boîtes de dialogue.