Résumé des modifications - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active
Les informations suivantes sont nouvelles ou ont été révisées :
  • Ajout de la prise en charge de Windows® Server® 2019 (version 1803 ou ultérieure) (64 bits)
  • Suppression de la prise en charge de Windows® Server 2012
  • Suppression de la prise en charge de Windows® 7
  • Actualisation du niveau de Service Pack (SP) et des mises à jour cumulatives (CU) requis pour les systèmes d’exploitation pris en charge. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Caractéristiques techniques de l’OAS.
  • Ajout de la prise en charge de SQL Server® 2019 (64 bits)
  • Suppression de la prise en charge de SQL Server 2012
  • Suppression de la prise en charge de SQL Server Express® 2012
  • SQL Server® 2017 Express avec CU17 (64 bits) a remplacé SQL Server 2014 en tant que base de données fournie avec la solution clé en main OAS. SQL Server 2017 CU17 est le logiciel minimum prérequis pour OAS.
  • Ajout de la prise en charge de Apple® macOS® 10.15 Catalina en tant que client SMP/interface utilisateur Metasys
  • Ajout de la prise en charge des intégrations standard de revendeurs suivantes :
  • Ajout d’informations sur la Mise à niveau d’une installation existante d’OAS
  • Ajout de la prise en charge de Microsoft .NET Framework 4.7.2
  • OAS est conforme à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2.