M-Bus - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

M-Bus (Meter Bus) est une norme européenne (EN 13757-3) qui s’applique aux compteurs électriques et aux compteurs d'énergie thermique. Ces compteurs mesurent l'énergie thermique absorbée ou dégagée par une source d’énergie liquide dans un circuit d’échange thermique. Un convertisseur M-Bus est nécessaire pour l'intégration M-Bus. Ce convertisseur connecte un moteur de réseau au réseau M-Bus.