Annexe : installation d'un logiciel antivirus - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

Pour installer un logiciel antivirus sur des ordinateurs qui exécutent le logiciel Metasys, effectuez les étapes de cette annexe. Utilisez l’un des logiciels antivirus suivants :

  • Symantec® Endpoint Protection Corporate Edition version 12.x ou ultérieure ;
  • McAfee® VirusScan® Enterprise version 8.8 avec correctif 9 ou ultérieure ;
  • Windows® Defender® incorporé à Windows® 10, Windows® Server® 2016 et Windows® Server® 2019.