Suppression de certificats autosignés du magasin de certificats - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez cette procédure pour supprimer manuellement les certificats autosignés avant de mettre à niveau le logiciel du serveur Metasys ou le logiciel SCT pour un ordinateur qui a été renommé dans le cadre de la mise à niveau.

Procédure

  1. Démarrez Microsoft Management Console sur le serveur Metasys ou l’ordinateur SCT en saisissant mmc dans la barre de recherche et en appuyant sur Entrée. Microsoft Management Console s'affiche.
  2. Cliquez sur > Fichier > Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable. L’écran Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables s’affiche.
  3. Sous la liste Composants logiciels enfichables disponibles, sélectionnez Certificats et cliquez sur Ajouter. L’écran Composant logiciel enfichable Certificats s’affiche.
  4. Sélectionnez Compte d’ordinateur et cliquez sur Suivant. L'écran Sélectionner l'ordinateur s'affiche.
  5. Cliquez sur Ordinateur local et cliquez sur Terminer. L’écran Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables s’affiche et indique les certificats.
  6. Dans la fenêtre Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables, cliquez de nouveau sur Ajouter. L’écran Composant logiciel enfichable Certificats s’affiche de nouveau. Cette fois, cliquez sur Mon compte d’utilisateur > Suivant > Terminer. L’écran Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables s’affiche. Il indique les deux composants logiciels enfichables que vous venez d’ajouter.
  7. Cliquez sur OK. La fenêtre Microsoft Management Console s'affiche avec le composant logiciel enfichable Certificats.
  8. Développez Autorités de certification racines de confiance. Recherchez un certificat qui correspond à l’ancien nom de l’ordinateur. Plusieurs certificats identiques peuvent figurer dans la liste. Dans cet exemple, trois certificats sont listés pour l’ordinateur appelé ADS-WIN10.
    Figure 1. Suppression d’un certificat - Sélection de certificats à supprimer

  9. Sélectionnez les certificats approuvés avec l’ancien nom de l’ordinateur et cliquez sur le bouton Supprimer ou sélectionnez Action > Supprimer. Les certificats approuvés sont supprimés. L'étape suivante consiste à supprimer les certificats personnels.
  10. Développez Personnel. Recherchez un certificat qui correspond à l'ancien nom de l'ordinateur. Plusieurs certificats identiques peuvent figurer dans la liste.
  11. Sélectionnez les certificats personnels avec l’ancien nom de l’ordinateur et cliquez sur le bouton Supprimer ou sélectionnez Action > Supprimer.
  12. Fermez Microsoft Management Console, en enregistrant les paramètres de la console (facultatif).