Dépannage de la gestion des certificats - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 11.0

Guide d'installation d'OAS (Open Application Server)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Product status
Active

Le tableau suivant liste les rubriques de dépannage de la gestion des certificats.

Tableau 1. Dépannage de la gestion des certificats
Message d'erreur ou cas de figure Solution définitive ou palliative
Lorsque vous définissez l’attribut Site Security Level de l’objet Site sur Encrypted and Trusted, puis téléchargez le directeur de site, tous les moteurs de réseau du directeur de site sont modifiés de manière que l’attribut Site Security Level soit défini sur Encrypted and Trusted. Si l'attribut Site Security Level d'un moteur de réseau est défini sur Encrypted and Trusted, mais n'a pas de certificat approuvé, ce moteur de réseau ne communique pas avec le directeur de site.

Pour résoudre ce problème :

  1. Connectez-vous au Portail de gestion du site du moteur de réseau en mode expert.
  2. Ouvrez l'onglet Focus de l'objet de moteur de réseau.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Pour l’attribut Site Security Level, sélectionnez Encrypted Only.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Vérifiez que le moteur réseau est disponible en ligne sur le directeur de site.