Réglage de l'interrupteur de fin de ligne (EOL)(modèles CGM uniquement) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guide d'Installation du régulateur d'Application à usage général série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Chaque régulateur CGM possède un interrupteur EOL, qui, lorsqu'il est réglé sur on (levé), définit le régulateur comme un appareil de terminaison sur le bus. Voir Figure 1 pour identifier l'emplacement de l'interrupteur EOL. Par défaut, l'interrupteur EOL est désactivé (position abaissée).

Figure 1. Positions de l'interrupteur de fin de ligne (EOL)

Pour configurer les adresses des dispositifs sur un régulateur, procédez comme suit :

Procédure

  1. Identifiez l'emplacement physique du régulateur sur le bus FC.
  2. Déterminez si le régulateur doit être défini comme un dispositif de terminaison sur le bus.
    Remarque : Pour des informations détaillées sur les règles de terminaison EOL et le réglage de l'interrupteur de fin de ligne sur les bus FC, voir le document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Si le régulateur est un dispositif de terminaison sur le bus FC, placez l'interrupteur EOL en position ON (activé) Si le régulateur n'est pas un dispositif de terminaison sur le bus, placez l'interrupteur EOL en position Off (hors service).

    Lorsqu'un régulateur est raccordé à l'alimentation avec son interrupteur EOL en position ON, le voyant EOL jaune situé sur le couvercle du régulateur est allumé.