La mise en service des régulateurs d'équipement s'effectue à l'aide de la passerelle MAP (Mobile Access Portal ) ou en mode Passthru lorsqu'il est connecté à un moteur de réseau . Pour des informations détaillées sur la mise en service du régulateur en utilisant le MAP, voir Guide de l'utilisateur de la passerelle Mobile Access Portal (LIT-12011999 ) , ou Aide de l'outil CCT (LIT-12011147 ).
Mettez les régulateurs en service en utilisant les types de connexion suivants.
| Type de connexion | CGM | CGE |
|---|---|---|
| Routeur MAP 4.2+/BACnet | X | X |
| Ethernet direct | X | |
| Accès direct superviseur 1 | X | X |
1 La version des moteurs doit être la version 9.0 ou une version ultérieure