Téléchargement du micrologiciel du DLK - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

Procédure

Pour rétrograder un appareil à la version 9.0, procédez comme suit :

  1. Supprimez le fichier ZIP du package DLK pour toute version supérieure à 9.0 – nom M4 -DLK 0350-10.x ou similaire – depuis l'emplacement suivant sur votre ordinateur: C: \ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\Progiciels de régulateur de terrain.
  2. Suivez les instructions de la section Performing a download using CCT du Controller Provisioning with Tools User Guide (LIT-12013247).
  3. Dans le volet Options de transfert avancées, sélectionnez la case à cocher Micrologiciel de bus SA.
  4. Complétez les étapes finales de la section Performing a download using CCT du document Controller Provisioning with Tools User Guide (LIT-12013247).