Câblage - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guide d'Installation de l'afficheur de contrôleur Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Remarque : Si un contrôleur a un afficheur intégré, ne connectez pas d’afficheur local car le bus SA aura deux appareils avec la même adresse MAC, ce qui causera des conflits de communication.
Important : Utilisez uniquement un des types de connexion suivants avec le DLK0350. Ne vous connectez pas au connecteur RJ12 et connectez un autre appareil à la connexion terminale SA.