Travailler avec les préférences système Metasys - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
L’IU Metasys utilise les paramètres des préférences système Metasys. Le tableau suivant répertorie les composants qui utilisent les préférences système Metasys.
Tableau 1. Préférences système Metasys utilisées par l’IU Metasys

Composant de l’IU Metasys

Paramètres de préférence système de Metasys

Status Colors, State Colors et Flash Settings

Onglet Graphic Settings

New Alarm Indicator

Alarms (téléphone), Alarm Monitor et Alarm Manager

Display Settings > View Settings

Alarm Icon basée sur Alarm Priority

Widget Equipment Activity, Alarm Panel, Alarm Monitor et Alarm Manager

Onglet Alarm Settings

Alarm Sound

Alarm Manager et Alarm Monitor

Onglet Alarm Settings

Audible Alarm

Ceci n’est pas un paramètre des préférences système de Metasys. C’est un paramètre utilisateur.

Tools > Administrator, puis cliquez avec le bouton droit sur l’utilisateur et sélectionnez Properties > User Profile > Enable Audible Alarm

Trend Chart Line Color et Line Markers

Widget Trend et visionneuse Custom Trend

Trend Settings > Chart Color and Marker Preferences

Annotations

Onglet Annotations

Building Network

Les administrateurs Metasys ont automatiquement accès à l’arborescence Building Network.

Pour autoriser l’accès des autres utilisateurs à l’arborescence Building Network, alors que vous êtes dans le SMP :

Cliquez sur User Properties, cochez la case User Can View the Item Navigation Tree (Default Tree).