Association d’un graphique Graphics+ à un contrôleur de terrain - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

On assume dans les étapes suivantes que vous êtes connecté à SCT et que votre archive a des espaces, de l’équipement, des définitions d’équipement et des graphiques Graphics+ de configurés pour le site. Pour plus d’informations sur les graphiques Graphics+, reportez-vous au document Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697).

Toutes les associations de graphiques effectuées dans SCT requièrent un téléchargement sur l’ADS/ADX/OAS (et le moteur, si des modifications ont été apportées au moteur) pour afficher les graphiques dans l’IU Metasys. Aucune téléchargement n’est nécessaire pour afficher les graphiques dans l’IU Metasys hors ligne.

Pour associer un graphique Graphics+ à un contrôleur de terrain dans SCT :

Procédure

  1. Sélectionnez le contrôleur de terrain dans l’arborescence All Items.
  2. Dans l’onglet Configuration du contrôleur de terrain, cliquez sur Edit.
  3. Sélectionnez le graphique Graphics+ dans l’arborescence All Items. Faites glisser le graphique Graphics+ dans le champ de l’attribut Graphic.
    Remarque : Vous pouvez avoir plusieurs graphiques associés à un contrôleur de terrain.
  4. Cliquez sur Save.