Le tableau suivant liste les types de graphiques que vous pouvez associer aux différents types d’objets. Dans SCT, vous pouvez associer des graphiques à un objet Space, à un objet Equipment et à un contrôleur de terrain.
| Type d’objet | Graphique standard utilisant SCT | Graphique Graphics+ utilisant SCT |
|---|---|---|
| Objet Space | Oui | Oui |
| Objet Equipment | Oui | Oui |
| Contrôleur de terrain | Oui | Oui |
Vous pouvez associer plusieurs graphiques du même type ou de types variés à chaque objet ou contrôleur de terrain. Si un objet a plusieurs graphiques associés, le nombre de ces graphiques s’affiche dans le widget Graphics.
Remarque : Ne placez pas de graphiques dans le dossier Facility Graphics ni dans les dossiers imbriqués dans l’arborescence All Items. Les graphiques enregistrés dans ce dossier sont des graphiques de l’interface utilisateur Metasys enregistrés par le système que vous ne devez pas modifier dans SCT. Les équipements et les graphiques ne sont pas visibles dans SMP, par conséquent, le dossier Facility Graphics ne s’affiche pas dans le système SMP.
Figure 1. Dossiers Facility Graphics

À partir de l’IU Metasys Version 2.1, les associations de graphiques peuvent être gérées dans le Graphics Manager de l’IU Metasys en ligne et de l’IU Metasys hors ligne. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Metasys® UI Help (LIT-12011953), au document Metasys UI Custom Symbols Technical Bulletin (LIT-12013054) ou au documentMetasys® UI Offline Help (LIT-12012116).