Ajout du site de l’IU Metasys hors ligne en tant que signet dans le Launcher - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour ajouter le site de l’IU Metasys hors ligne en tant que profil de signet :

Procédure

  1. Ouvrez le Launcher.
  2. Dans la fenêtre du Launcher, cliquez sur le bouton Add, puis sur l’onglet Bookmark. La page Add New s’affiche.
  3. Saisissez une description pour le profil. Par exemple, vous pourriez indiquer Mon IU Metasys hors ligne dans ce champ.
  4. Saisissez l’URL du profil. Par exemple, https://localhost/UIOfflinesi vous créez le signet sur l’ordinateur SCT. Ou https://[nomhôte]/UIOffline, où [nomhôte] est le nom de l’hôte, le nom du serveur ou l’adresse IP de l’ordinateur SCT. Utilisez le nom complet de l’ordinateur pour éviter que l’avertissement relatif au certificat ne s’affiche.
  5. Sélectionnez Create Shortcut pour créer une icône de raccourci sur votre bureau.
  6. Cliquez sur Save. Le nouveau profil est enregistré et la fenêtre principale du Launcher s’ouvre. Le nouveau profil s’affiche sous l’onglet Bookmark. Si vous avez coché l’option Create Shortcut, un raccourci portant la description que vous avez saisie est créé sur le bureau de votre ordinateur.