|
Référentiel |
Fonctionnalité de l’IU Metasys |
Base de données |
|---|---|---|
|
Trends |
Données de rapport qui s’affichent dans le widget Trend et la visionneuse Custom Trend ; se synchronisent avec le référentiel JCIReportingDB à l’installation puis toutes les 24 heures. |
JCIHistorianDB |
|
Audits |
Données d’audit relatives aux commandes utilisateur et système et aux annotations utilisateur sur les commandes qui s’affichent dans le widget Equipment Activity. |
JCIAuditTrails |
|
Events |
Données d’alarme, annotations des messages d’événement et annotations utilisateur sur les événements d’alarme qui s’affichent dans le widget Equipment Activity, Alarm Panel, Alarm Manager et Alarm Monitor. |
JCIEvents |
|
Reporting |
Données de rapport qui s’affichent dans le widget Trend et la visionneuse Custom Trend. |
JCIReportingDB |
|
Spaces Authorization |
Données des droits utilisateur pour les paramètres Spaces et Custom Dashboard |
SpacesAuthorization |
Au moment de l’installation, la base de données JCIHistorianDB se synchronise avec la base de données JCIReportingDB. Cette synchronisation initiale peut prendre plusieurs heures. La synchronisation prend en moyenne une heure pour 5 à 10 Go. Pendant le déroulement de la synchronisation, le widget Trend de l’IU Metasys est disponible, mais les données de tendance historiques ne s’affichent pas tant que la synchronisation n’est pas terminée.
L’IU Metasys ne prend pas en charge les annotations sur les objets, tels qu’un moteur, un contrôleur ou des points.