Utilisation de référentiels de l’IU Metasys - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys UI
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Language
Français (France)
Le tableau suivant liste les fonctionnalités correspondantes de l’IU Metasys qui utilisent les bases de données de référentiels.
Tableau 1. Utilisation de référentiels de l’IU Metasys

Référentiel

Fonctionnalité de l’IU Metasys

Base de données

Trends

Données de rapport qui s’affichent dans le widget Trend et la visionneuse Custom Trend ; se synchronisent avec le référentiel JCIReportingDB à l’installation puis toutes les 24 heures.

JCIHistorianDB

Audits

Données d’audit relatives aux commandes utilisateur et système et aux annotations utilisateur sur les commandes qui s’affichent dans le widget Equipment Activity.

JCIAuditTrails

Events

Données d’alarme, annotations des messages d’événement et annotations utilisateur sur les événements d’alarme qui s’affichent dans le widget Equipment Activity, Alarm Panel, Alarm Manager et Alarm Monitor.

JCIEvents

Reporting

Données de rapport qui s’affichent dans le widget Trend et la visionneuse Custom Trend.

JCIReportingDB

Spaces Authorization

Données des droits utilisateur pour les paramètres Spaces et Custom Dashboard

SpacesAuthorization

Au moment de l’installation, la base de données JCIHistorianDB se synchronise avec la base de données JCIReportingDB. Cette synchronisation initiale peut prendre plusieurs heures. La synchronisation prend en moyenne une heure pour 5 à 10 Go. Pendant le déroulement de la synchronisation, le widget Trend de l’IU Metasys est disponible, mais les données de tendance historiques ne s’affichent pas tant que la synchronisation n’est pas terminée.

L’IU Metasys ne prend pas en charge les annotations sur les objets, tels qu’un moteur, un contrôleur ou des points.