Vue d’ensemble du référentiel Event - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Le référentiel Event se trouve sur l’ADS/ADX/OAS dans la base de données du logiciel SQL Server. Vous pouvez afficher et acquitter les alarmes et événements ADS/ADX/OAS dans le référentiel Event. L’alarme ou l’événement le plus récent et de plus haute priorité dont l’acquittement est nécessaire s’affiche dans la fenêtre Alarms. Utilisez l’Observateur d’événements pour afficher tous les événements d’un référentiel de périphérique. Lorsque le référentiel du périphérique reçoit un acquittement, que ce soit via l’interface utilisateur ou via un service Web, le périphérique source d’origine de l’alarme reçoit une notification.

Le programme d’installation place le référentiel Event sur le même ordinateur que le logiciel ADX. L’emplacement de répertoire par défaut est C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\SQLData (version antérieure à la 8.0) ou C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (version 8.0 ou ultérieure). Pour un ADX fractionné, l’emplacement de répertoire est sur l’ordinateur du serveur de base de données sur le lecteur sur lequel le logiciel SQL Server est installé. Si vous voulez changer l’emplacement où les bases de données sont chargées (par exemple, E:\MyDatabases), vous devez le faire avant d’installer le logiciel ADS/ADX/OAS. Pour plus de détails, reportez-vous au document Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12012162) ou au document Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258).

La performance d’ADS/ADX/OAS se dégrade lorsque le nombre d’échantillons d’événement qui arrivent dans le référentiel Event de l’ADS/ADX/OAS augmente. En sus, la fréquence des échantillons d’événement à stocker dans le référentiel Event augmente, en fonction des ressources matérielles utilisées pour l’ordinateur ADS/ADX/OAS.