Optimisation du référentiel Event - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Optimisez l’espace de stockage requis par le référentiel Event de l’ADS/ADX/OAS en ne définissant des alarmes intrinsèques, des objets Event Enrollment ou des extensions d’alarme que pour les objets Point pour lesquels des messages d’événement doivent être traités et archivés.

De plus, optimisez la performance de communication réseau pour le transfert des messages d’événement des périphériques moteurs réseau au référentiel Event de l’ADS/ADX/OAS en optimisant la taille du référentiel Alarm dans l’objet Device de chaque moteur réseau.

Reportez-vous à la rubrique Alarm and Event Management du document Metasys® SMP Help (LIT-1201793) pour plus d’informations.