Vue d’ensemble du référentiel Trend - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys UI
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Language
Français (France)

La base de données du référentiel Trend se trouve sur l’ADS/ADX/OAS dans la base de données du logiciel SQL Server.

Le programme d’installation place le référentiel Trend sur l’ordinateur sur lequel se trouve le logiciel ADX. L’emplacement de répertoire par défaut est C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\SQLData (version antérieure à la 8.0) ou C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (version 8.0 ou ultérieure). Pour un ADX fractionné, l’emplacement de répertoire se trouve sur le serveur de base de données sur le lecteur sur lequel le logiciel SQL Server est installé. Si vous voulez changer l’emplacement où les bases de données sont chargées (par exemple, E:\MyDatabases), vous devez le faire avant d’installer le logiciel ADS/ADX/OAS. Pour plus de détails, reportez-vous au document Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12012162) ou au document Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258).

La performance d’ADS/ADX/OAS se dégrade lorsque le nombre d’échantillons Trend, qui arrivent dans le référentiel Trend de l’ADS/ADX/OAS, augmente. En sus, la fréquence des échantillons de tendance à stocker dans le référentiel Trend augmente, en fonction des ressources matérielles utilisées pour l’ordinateur ADS/ADX/OAS.