Optimisation du référentiel Trend - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Optimisez l’espace de stockage requis par le référentiel Trend de l’ADS/ADX/OAS en utilisant les méthodes suivantes :

  • configurez de plus grands intervalles d’échantillon pour les tendances individuelles ;

  • déterminez quelles tendances stocker à long terme et ne transférez que ces échantillons ;

  • configurez les tendances des objets non-critiques à échantillonner sur des incréments COV (Change-of-Value) importants.

De plus, optimisez la performance de communication réseau pour transférer les échantillons de tendance des moteurs au référentiel de l’ADS/ADX/OAS en utilisant les méthodes suivantes :

  • configurez le Transfer Setpoint sur des tendances individuelles pour qu’elles transfèrent leurs échantillons à des intervalles différents de ceux des autres tendances ;

  • utilisez l’ADS Delivery Time du périphérique de moteur réseau pour transférer les échantillons en même temps quand l’accès d’utilisateurs au système est minimal.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Trend Extensions dans le document Metasys® SMP Help (LIT-1201793).